控制器诊断

使用控制器诊断页面,可以比较当前项目和已连接控制器之间的配置设置。如果控制器在查看控制器诊断页面时断开连接,则该页面将变得不可用。
控制器诊断页面包含以下部分:
  • 控制器标识
  • 启动
  • 内存模块或内存卡
  • 控制器信息
    (L20E、L50E 和 L70E 控制器)
  • 摘要
当内存模块、内存卡或 LCD 模块不可用、断开连接或损坏时,它们的值将为“
不可用
”。“
摘要
”部分将指示其不可用。
控制器诊断页面不对不同控制器系列的内存模块、内存卡及 LCD 模块加以区分。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal