常规配置页面

使用常规配置页面可以执行以下操作:
  • 向控制器添加描述。
  • 查看控制器的名称、供应商名称、目录号和产品生命周期信息。
  • 查看控制器项目版本。
  • 确定是否将源代码和项目一起下载到控制器。
使用 microSD 卡进行项目备份和还原时,控制器的名称将用作包含项目的文件夹(例如,项目备份的默认文件夹名称为 Micro820,但如果名称更改为 MyMachine,则备份项目位于文件夹 MyMachine 中)。重命名控制器后,可能需要使用 ConfigMeFirst.txt UPD 设置来指定项目的位置。在控制器发生故障(例如 0xF001 和 0xF005)之后,控制器内存和相应的控制器名称被清除,所以使用 ConfigMeFirst.txt UPD 设置来指定备份项目文件夹名称,以避免控制器从可能不存在或具有错误项目的默认文件夹名称尝试还原操作。
控制器常规配置页面上的设置
设置
描述
名称
指定
Micro800
控制器名称(该名称是在将控制器添加到项目时输入的)。
要重命名控制器,请在以下情况下在“
属性
”窗格中输入新名称:
  • 打开“
    常规
    ”控制器配置页面时。
  • 在“
    项目组织管理器
    ”中选中控制器节点时。
描述
指定用户为
Micro800
控制器定义的可选描述。描述长度可以为 1 到 50 个字符。
供应商名称
指定
Micro800
控制器的供应商,即
Allen-Bradley
。
目录 ID
产品生命周期
指定控制器生命周期状态。
  • 活动:产品类别中的最新产品。
  • 活跃成熟:完全支持的产品,但存在更新的产品或系列。通过迁移获得价值。
  • 周期结束:宣布的停产日期 - 积极执行迁移和最后时间购买。产品通常在停产日期前可以订购。
  • 已停产:不再生产或采购新产品。可能提供维修或更换服务。
版本
下载源代码
确定在下载项目时是否将源代码和项目一起下载到控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal