控制器诊断页面上的配置

控制器诊断页面上的配置
配置
描述
控制器标识
显示控制器的目录号、固件版本、系列、序列号和固件启动代码。
启动
模式行为
控制控制器在通电期间的行为。
故障覆盖
显示通电期间的清除故障选项。
内存模块或内存卡
在上电时加载
确定在上电时控制器是否从内存模块还原项目。通电时在内存模块中选择该设置。
覆盖以太网设置
确定从内存模块还原时,当前以太网设置是否被内存模块中的设置覆盖。
此设置仅驻留于控制器项目中,不属于内存模块设置。
与始终加载的项目设置(备份到内存卡中,并在通电时从内存卡读取)不同,“
覆盖以太网设置
”将在通电时从控制器中的项目设置读取,而不能直接从内存卡读取。
在备份或还原时包括变量值
确定在备份或还原控制器项目时是否包括控制器值。
目录 ID
显示控制器或内存模块的模型编号。
项目版本
显示控制器或内存模块中项目的版本。
控制器信息
CPU 运行时间
显示 CPU 自最近一次通电以来处于活动状态的总持续时间。
通信利用率
显示当前系统的通信缓冲区空间利用率。
摘要
显示:
  • 内存模块中的项目是否与控制器和控制器固件兼容。
  • 内存模块中的密码是否与控制器中的密码匹配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal