用于诊断的串行通信详细信息

Modbus、DNP3 从站和 CIP 串行在“
串行端口
”诊断页面上提供。
  • Modbus RTU:Modbus 是半双工主站-从站通信协议,它使单个主站能够与最多 247 个从站设备进行通信。Modbus 网络主站读取和写入位与寄存器。通过将串行端口配置为 Modbus RTU 来支持 Modbus RTU。有关 Modbus 协议的更多信息,请参见 Modbus 协议规范。
  • CIP 串行:CIP 串行使用 DF1 全双工、半双工主站、半双工从站和无线调制解调器协议,从而在两个设备之间提供点到点连接。它将数据透明度(美国国家标准机构 ANSI - X3.28-1976 规范 D1 子类别)与具有嵌入式响应的双向并行传输(F1 子类别)相结合。L50E 和 L70E 控制器支持采用 CIP 串行通过 RS-232 连接到外部设备,例如运行
    RSLinx Classic
    软件的计算机或支持基于 DF1 全双工、半双工主站、半双工从站和无线调制解调器的 CIP 串行的其他控制器(例如具有嵌入式串行端口的
    ControlLogix
    和
    CompactLogix
    控制器)。可通过设备配置将串行端口驱动程序配置为“
    CIP 串行
    ”、“
    Modbus RTU
    ”、“
    DNP3 从站
    ”、“
    ASCII
    ”或“
    关闭
    ”。
  • 通用工业协议 (Common Industrial Protocol, CIP):CIP 协议是用于经由 EtherNet/IP、ControlNet 和 DeviceNet 网络发送消息的传输和应用层协议,该协议使人机接口能够轻松连接到 L50E 或 L70E 控制器。
  • DNP3 从站:DNP3 表示分布式网络协议版本 3。这是用于将数据传输到第三方服务器的标准主从协议。DNP3 协议可用于点到点、点到多点通信和多个从站(在 DNP3 术语中,它们被称为从站,是 PLC、RTU 或其他 IED(智能电子设备,Intelligent Electronic Device))。

CIP 显式消息

CIP 协议用于显式消息。显式消息(配置、数据收集以及诊断)用于传输无需持续更新的数据。显式消息的支持方式为通过 MSG_CIPGENERIC 功能块使用 CIP Generic 客户端消息,以及通过 MSG_CIPSYMBOLIC 功能块使用 CIP Symbolic 客户端消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal