添加数据保护变量

使用“
数据保护
”选择用户定义的多个全局变量,这些变量在以下情况下保留其值:
  • 从内存模块还原控制器项目(适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)。
  • 将项目、程序、变量和控制器配置下载到
    Micro800
    控制器(适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器)。
数据保护支持以下类型的多达 60 个用户定义的变量:
  • 简单数据类型,不包括 STRING
  • 最多具有 3 个维度的数组
要添加数据保护变量
  1. 执行以下操作之一,打开“
    数据保护
    ”:
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器,然后选择“
      数据保护
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器,然后从菜单栏中选择
      设备
      数据保护
      。
  2. 在“
    数据保护
    ”中双击“
    选择变量
    ”,或选择 。
  3. 在“变量选择器”中,找到并选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
  4. 在“
    数据保护
    ”中,选择“
    确定
    ”。
    要从“
    数据保护
    ”中删除变量,请右键单击变量,然后选择“
    删除
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal