查找对变量的引用

使用交叉引用浏览器可以执行以下操作:
  • 查找对变量的所有引用。
  • 转至引用变量的位置。
  • 打开未使用的变量选择器,以查看未分配给控制器程序的用户定义变量。
变量的引用位置可以是:
  • 梯形图程序
  • 功能块图程序
  • 结构化文本程序
  • Modbus 映射
  • DNP3 映射
  • MicroLogix 映射
  • 数据日志
  • 配方
  • 数据保护
先决条件
  • 保存该项目。
查找对变量的所有引用
  • 请执行以下操作之一:
    • 在全局或局部变量网格中,右键单击变量,然后选择“
      查找所有引用
      ”。
    • 在梯形图、结构化文本或功能块图程序的语言编辑器中,右键单击变量,然后选择“
      查找所有引用
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal