查看未使用的变量

未使用的变量浏览器将列出在
FactoryTalk Design Workbench
项目或控制器程序中创建的、未分配到任何控制器程序的用户定义变量。
不会列出受密码保护的程序的未使用变量。
要查看未使用的变量
  1. 在交叉引用浏览器中,选择“
    未使用的变量
    ”。
    此时将打开未使用的变量浏览器,其中显示以下信息:
    未使用的变量的参数
    列
    描述
    名称
    未使用的变量的名称
    数据类型
    未使用的变量的数据类型
    设备
    存在未使用的变量的设备
    容器
    包含变量的程序组织单元 (Program Organization Unit, POU) 的名称
    对于未使用的变量,“
    容器
    ”框为空。
  2. (可选)选择“
    刷新
    ”更新未使用的变量列表。
  3. (可选)选择“
    删除未使用的变量
    ”,以从程序或所有 POU 中删除未使用的变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal