联机中心

“
联机中心
”包含有关所添加设备的信息,以及用于控制设备和配置联机设置的选项:
  • 所添加设备的名称、目录编号和连接路径。
  • “
    下载
    ”和“
    上传
    ”按钮。
  • 有关下载和上传进度的消息。
  • 指向 联机设置 页面的链接。
使用“
联机中心
”可以执行以下操作:
  • 下载设备配置。
  • 上传设备配置。
  • 查看下载和上传进度。
  • 更改设备连接路径。
  • 打开“
    联机设置
    ”可查看和更改联机设置。
联机中心
带有标注的联机中心
联机中心中的各项
项目
描述
callout1
显示在“
联机中心
”中选择的设备数。
callout2
打开联机设置页面以配置相关设置。
callout3
指示设备连接状态。
  • 灰色:设备处于脱机状态。
  • 绿色:设备处于联机状态。
  • 红色:设备脱机且存在故障。
callout4
打开“
选择设备
”对话框以选择要连接到的设备。
callout5
打开“
下载设备
”对话框,以将所选设备配置下载到设备。
callout6
打开“
上传设备
”对话框,将所选设备配置上传到
FactoryTalk Design Workbench
以进行编辑。
callout7
列出添加的设备以及设备名称和目录编号。
callout8
显示设备连接路径。
要更改连接路径,请执行以下操作之一:
  • 双击“
    路径
    ”,然后输入路径。
  • 选择 “选择设备”按钮,然后在“
    选择设备
    ”中输入路径。
callout9
显示对所添加设备执行的操作的状态和时间戳。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal