联机设置

使用“
联机设置
”对话框可配置控制器在通信、下载、上传和设备搜索方面的设置。
控制器联机设置
类别
设置
描述
常规
使用蜂窝网络
确定下载和上传操作是否使用蜂窝网络。
默认设置为“
否
”。
下载
模式
完成下载后设置控制器模式。
默认设置为“
远程编程
”。
连接
确定完成下载时是否连接到控制器。
默认设置为“
连接
”。
项目值
确定是否下载变量的值。
默认设置为“
否
”。
警告
确定是否下载包含生成错误的控制器项目。
默认设置为“
是
”。
通信
确定当控制器与项目中的以太网、USB 或 DF1 的驱动程序设置不同时是否下载项目。
如果在控制器和项目中下载的配置不匹配,控制器将无法自动建立连接。
“
下载以太网
”的默认设置是“
否
”。
当使用同一驱动程序下载以太网、USB 或 DF1 的相应驱动程序设置时,该设置适用。
“
下载以太网
”、“
下载 USB
”或“
下载串行端口
”的默认设置是“
否
”。
上传
连接
确定上传完成后是否连接到控制器。
默认设置为“
连接
”。
项目值
确定是否上传变量的值。
默认设置为“
否
”。
搜索
搜索
确定搜索完成后是否连接到控制器并启动调试。
默认设置为“
连接
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal