添加梯级注释

注释对于梯形图 (Ladder Diagram, LD) 语言编辑器中的梯级是可选项。
注释︰
  • 在梯级上方输入。
  • 以富文本格式保存。
  • 存储在控制器中。
要添加梯级注释
  1. 在 LD 语言编辑器中,右键单击梯级,然后选择“
    添加梯级注释
    ”。
  2. 在“
    梯级注释
    ”中,输入注释。
  3. 选择“
    接受
    ”。
    小贴士: 要编辑或删除梯级注释,请右键单击该梯级,然后选择“
    编辑梯级注释
    ”或“
    删除梯级注释
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal