“故障代码查找”视图
使用
故障代码查找
视图可在为带有 CIP Safety over EtherNet/IP™
的多功能检修箱生成故障时,查看有关故障代码的详细信息。此信息包括故障的说明和可能的补救措施。当设备处于联机状态且多功能接入盒发生设备故障时,故障代码会显示在
控制器标签
中。当设备处于联机状态且多功能接入盒发生系统故障时,故障代码会显示在
连接
视图中。根据故障性质,设备的状态指示灯也可能点亮。
多功能检修箱由以下硬件组件(带状态指示灯)组成:
- 锁定装置:该组件提供锁定功能并监视锁定机构的位置。锁定设备包括一个DIA状态指示灯,当该指示灯亮起(红色)时,指示故障情况。
- 手柄组件:该组件控制螺栓与锁定装置的接合和分离。
- 总线设备:此组件包括集成控制元件,并根据在设备定义视图中定义的设备类型不同而有所差异。当出现故障情况时,以下状态指示灯表示如下内容:
- Lnk1和Lnk2:当亮起(红色)时,表示存在严重的网络接口控制器(Network Interface Controller,NIC)故障。
- Net:亮起(闪烁红色和绿色)时,表示网络错误。
- Mod:亮起(闪烁红色)时表示可恢复故障,亮起(红色)时表示不可恢复故障。小贴士:锁和总线设备是预组装的,安装在板上,并一起运输。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈