查看多功能访问箱的故障代码
使用
故障代码查找
视图查看多功能访问箱的故障代码。要查看多功能访问箱的系统故障代码
- 在设备的选项卡上,选择连接。
- 在连接视图下的连接故障下,读取并记录故障代码。
- 在设备的选项卡上,选择故障代码查找。
- 在故障代码查找视图的故障代码框中,输入故障代码。
- 选择查找。
- 查看故障代码的相关信息。
- 如果故障当前有效(输入位 DiagnosticActive = 1),则会显示说明和补救措施的信息。
- 如果故障不再有效(输入位 DiagnosticActive = 0),则不显示任何信息。
要查看多功能访问箱的设备故障代码
- 在控制器标签下的故障代码处,读取并记录故障代码。
- 在查看多功能访问箱的系统故障代码中,重复步骤 3 至步骤 6,以查找和查看设备故障代码。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈