故障代码、复位位、类型和说明
下表列出了有关多功能检修盒故障代码的信息。当以下复位位之一得到应答时,故障被清除(解锁或复位):
- GeneralFaultUnlatch - 解锁与总线设备接口相关的故障
- LockSequenceFaultUnlatch - 解锁与锁定序列相关的故障故障代码故障代码故障复位位故障类型说明2721GeneralFaultUnlatch紧急停止差异时间错误指示紧急停止通道 A 和通道 B 更改状态之间的时间超过了允许的最大时间(5 秒)。2722GeneralFaultUnlatch启用交换机差异时间错误指示启用开关通道 A 和通道 B 更改状态之间的时间超出允许的最大时间(5 秒)。2723GeneralFaultUnlatch门位置差异时间错误指示器件的两个微处理器通道之间存在差异。2724GeneralFaultUnlatch螺栓位置差异时间错误指示器件的两个微处理器通道之间存在差异。2725GeneralFaultUnlatch保护装置锁定差异时间错误指示器件的两个微处理器通道之间存在差异。2731GeneralFaultUnlatch紧急停止测试脉冲错误指示紧急停止监视电路未检测到测试脉冲。2732GeneralFaultUnlatch启用开关测试脉冲错误指示启用开关监控电路未检测到测试脉冲。2733GeneralFaultUnlatch门位置测试脉冲误差指示保护门位置监视电路未检测到测试脉冲。2734GeneralFaultUnlatch螺栓位置测试脉冲误差指示螺栓位置监视电路未检测到测试脉冲。2735GeneralFaultUnlatch保护锁定测试脉冲错误指示保护锁定监视电路未检测到测试脉冲。2736GeneralFaultUnlatch模式选择器开关测试脉冲错误指示模式选择器开关故障。检查滥用和篡改的迹象。转动旋钮改变开关位置。通过循环输出 GeneralFaultUnlatch 来解锁故障。2741无最长使用寿命诊断消息指示设备已达到最长机械寿命(1,000,000 次操作)。2742无设备内部错误指示不可恢复的故障。可能需要更换设备。2743LockSequenceFaultUnlatch信号序列错误指示设备检测到一系列不可接受的事件(例如,保护锁定处于激活状态时,保护门处于打开位置)。2744LockSequenceFaultUnlatch锁定设备错误指示设备检测到激活了逃生释放手柄或手动释放。2745无应答器读取错误指示不可恢复的故障。可能需要更换设备。2750无电源或参数分配错误指示电源或 CIP 安全参数分配存在问题。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈