“设备定义 - 配置继电器”对话框参数

“
设备定义 - 配置继电器
”对话框包含以下参数:
参数
参数
说明
插槽
此菜单用于配置每个继电器的插槽号。有效范围是 1 到 6。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal