搜索
PVDIODiscrete
“点”视图
使用“
点
”视图可以:
对于输入设备,配置从关到开或从开到关的滤波器时间。
对于输出设备,确定当控制器模式切换为故障或编程时每个输出的行为。如果支持,请根据需要启用以下参数:
空载检测
锁定故障
自动重新启动
“点”视图参数(输入设备)
“点”视图参数(输出设备)
“点”视图参数(“空载检测”输出设备)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal