“点”视图参数(“空载检测”输出设备)

“空载检测”输出设备的“
点
”视图包含以下参数:
参数
说明
点
显示应用此配置的点编号。
输出状态时间段
编程模式
确定在控制器转换为编程模式时各个输出的行为。
可用值如下:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
输出状态时间段
故障模式
确定在与控制器通信失败时每个输出的行为。
可用值如下:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
空载检测
打开和关闭“
空载检测
”。禁用空载诊断对于未使用的点很有用。
锁定故障
确定在消除故障原因后状态位的行为方式。
  • 如果已设置“
    锁定故障
    ”(选中),则当发生报警时,报警位将保持故障状态。状态位在控制器的设备输入标签中返回。要清除故障,请为点选择“
    重置
    ”。
    锁定对于跟踪瞬态或瞬时故障很有用。
  • 如果“
    锁定故障
    ”复位(已清除),则报警反映当前状态。
提示
:状态 LED 不受锁定报警的影响。
自动重新启动
定义短路或过载期间输出的操作。
  • 清除“
    自动重新启动
    ”复选框可关闭输出。
  • 选中“
    自动重新启动
    ”复选框可使输出持续尝试打开。
提示
:如果在不施加任何现场电源时打开输出,则会发生故障。
点故障
重置
清除锁定报警。
蓝色箭头表示使用显式消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal