“点”视图参数(输入设备)
输入设备的“
点
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 显示应用此配置的点编号。 |
输入滤波器时间 | 指示从关到开或从开到关的转换滤波器常数。 在设备报告开启之前,信号上限必须存在该时长。 在设备报告关闭之前,信号下限必须存在该时长。 输入以毫秒 (ms) 为单位的值。有效范围是 0.000 至 65.535。默认值是 1.000 ms。 |
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 显示应用此配置的点编号。 |
输入滤波器时间 | 指示从关到开或从开到关的转换滤波器常数。 在设备报告开启之前,信号上限必须存在该时长。 在设备报告关闭之前,信号下限必须存在该时长。 输入以毫秒 (ms) 为单位的值。有效范围是 0.000 至 65.535。默认值是 1.000 ms。 |