诊断单个通道的问题

使用“
通道
X
诊断
”对话框诊断问题并查看单个通道的诊断信息。
诊断单个通道的问题
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    通道
    X
    ”。
  2. 根据在“
    设备定义
    ”中选择的“
    通道
    X
    ”,选择以下项之一:
    • 通用 ASCII
    • Modbus 主站
    • Modbus 从站
  3. 选择“
    诊断
    ”。
  4. 在“
    通道
    X
    诊断
    ”中,查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal