“通道 X 诊断”对话框参数(Modbus 从站)

当设备处于联机状态时,“
通道
X
诊断
”对话框显示 Modbus 从站诊断计数器。此信息可用于性能和错误管理。
参数
说明
消息数据包发送计数
从站发送的消息数据包数。
此从站接收的消息数据包计数
从站接收的消息数据包数。
消息数据包接收计数
总线上接收的消息数据包总数,包括未发往此服务器的数据包。
链路层错误计数
返回的错误数量。
链路层错误代码
与错误关联的错误代码。
总线消息计数
从站在通信系统上检测到的消息的数量。
总线通信错误计数
从站遇到的 CRC 错误的数量。
总线异常错误计数
从站返回的 Modbus 异常响应的数量。
总线字符溢出计数
发往从站但由于字符溢出而无法处理的消息的数量。
字符溢出的原因是数据字符到达端口的速度大于其存储速度,或者硬件故障导致字符丢失。
表示层错误代码
表示层的错误代码。
表示层错误计数
表示层的错误代码数。
执行功能错误代码
导致上次异常错误的功能代码。
上一个已发送的异常代码
上一个出错功能代码的异常代码。
错误请求的数据文件编号
上次错误请求的数据文件编号。
错误请求的元素编号
上次错误请求的数据元素编号。
功能代码 1 消息计数器
远程设备处理的功能代码 1 消息的数量。
功能代码 2 消息计数器
远程设备处理的功能代码 2 消息的数量。
功能代码 3 消息计数器
远程设备处理的功能代码 3 消息的数量。
功能代码 4 消息计数器
远程设备处理的功能代码 4 消息的数量。
功能代码 5 消息计数器
远程设备处理的功能代码 5 消息的数量。
功能代码 6 消息计数器
远程设备处理的功能代码 6 消息的数量。
功能代码 15 消息计数器
远程设备处理的功能代码 15 消息的数量。
功能代码 16 消息计数器
远程设备处理的功能代码 16 消息的数量。
功能代码 22 消息计数器
远程设备处理的功能代码 22 消息的数量。
功能代码 23 消息计数器
远程设备处理的功能代码 23 消息的数量。
现场电源
显示通道上是否存在现场电源。
现场电源开启时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
现场电源关闭时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
重置诊断
将所有计数器重置为零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal