“通道 X 诊断”对话框参数(通用 ASCII 接收/发送)

当设备处于联机状态时,“
通道
X
诊断
”对话框显示通用 ASCII 接收/发送通信的实时统计数据。此信息可用于性能和错误管理。
参数
说明
已发送的字符计数
显示发送到串行端口的字符数。
已接收的字符计数
显示从串行端口接收的字符数。
现场电源
显示通道上是否存在现场电源。
现场电源开启时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源开启的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
现场电源关闭时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次现场电源关闭的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
重置诊断
将所有计数器重置为零。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal