搜索
PV5094Discrete
“点”视图(输入设备)
使用“
点
”视图可以:
查看输入设备的点的汇总。
配置滤波时间。
查看点的诊断信息。
访问“
点xx
”视图即可在“
输入数据
”设置为“
时间戳数据
”时查看特定点的参数。
“点”视图参数 - 5094-IA16(XT)
“点”视图参数 - 5094-IB16(XT)
“点”视图参数 - 5094-IB32(XT)
“点”视图参数 - 5094-IM8(XT)
配置输入设备的点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal