设备定义的数据类型

5069-SERIAL 设备具有两个名为“
通道 0
”和“
通道 1
”的通信端口。每个通道都可用作以下串行协议之一:
  • 通用 ASCII
  • Modbus 主站
  • Modbus 从站
DF1 和 DH485 协议适用于通道 1 且在设备添加到本地机架下时:
  • DF1 主站
  • DF1 点到点
  • DF1 无线调制解调器
  • DF1 从站
  • DH485
设备的数据类型(根据在版本 1 的“设备定义”中选择的“通道”显示)
通道
输入数据类型
输出数据类型
通用 ASCII
AB:5000_ASCII:I:0
AB:5000_ASCII:O:0
Modbus 主站
AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:0
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:0
AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:0
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
Modbus 从站
AB:5000_ModbusSlave:I:0
AB:5000_ModbusSlave:O:0
设备的数据类型(根据在版本 2 的“设备定义”中选择的“通道”显示)
通道
输入数据类型
输出数据类型
通用 ASCII
AB:5000_ASCII:I:1
AB:5000_ASCII:O:0
Modbus 主站
AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1
AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1
AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
Modbus 从站
AB:5000_ModbusSlave:I:1
AB:5000_ModbusSlave:O:1
DF1 主站
AB:5000_DF1_Master:I:0
AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>:O:0
DF1 点到点
AB:5000_DF1_PointToPoint:I:0
AB:5000_DF1_PointToPoint:O:0
DF1 无线调制解调器
AB:5000_DF1:I:0
AB:5000_DF1_RadioModem:O:0
DF1 从站
AB:5000_DF1:I:0
AB:5000_RunMode:O:0
DH485
AB:5000_DF1:I:0
AB:5000_RunMode:O:0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal