设备定义的数据类型(Modbus 主站)

每个串行协议的设备定义数据类型名称因“
设备定义
”中的“
通道
”“连接”选择而异。以下各表描述了为 Modbus 主站协议创建的设备定义数据类型。以下各表包括输入信息(用“I”表示)和输出信息(用“O”表示)。
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:0
名称
类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
ConnectionFaulted
BOOL
指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。
0 = 连接正在运行
1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值
DiagnosticSequenceCount
SINT
诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。
-128 至 +127
除设备启动期间外,都要跳过 0 值。
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示
:如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示
:如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
LastExecutedCommand
SINT
最近执行的命令的编号。更新计数器指示命令级别的状态。若此值已更新,表示已执行新命令;若此值未更改,则表示命令未执行或命令未执行完毕。
-1 = 仅在执行第一个命令前初始启动时
0 - 49 = 执行命令后的有效值
命令
AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:0
写入命令响应
命令
AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:0
读取命令响应
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:0
名称
类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
ConnectionFaulted
BOOL
指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。
0 = 连接正在运行
1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值
DiagnosticSequenceCount
SINT
诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。
-128 至 +127
除设备启动期间外,都要跳过 0 值。
命令
AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:0
写入命令响应
命令
AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:0
读取命令响应
设备定义的数据类型:AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:0
名称
类型
定义
有效值
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
ParityError
BOOL
指示是否发生奇偶性错误。
0 = 未发生
1 = 发生
ResponseTimeout
BOOL
指示是否发生响应超时。
0 = 未发生
1 = 发生
FramingError
BOOL
指示是否发生帧错误。
0 = 未发生
1 = 发生
BufferOverRun
BOOL
指示是否发生缓冲区溢出。
0 = 未发生
1 = 发生
SlaveErrorCode
SINT
从站的 Modbus 异常错误代码。
01 非法功能
02 非法数据地址
03 非法数据值
04 服务器设备故障
06 服务器设备繁忙
ExecutionCount
SINT
执行命令的次数。
-128 至 +127
设备定义的数据类型:AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:0
名称
类型
定义
有效值
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
ParityError
BOOL
指示是否发生奇偶性错误。
0 = 未发生
1 = 发生
ResponseTimeout
BOOL
指示是否发生响应超时。
0 = 未发生
1 = 发生
FramingError
BOOL
指示是否发生帧错误。
0 = 未发生
1 = 发生
BufferOverRun
BOOL
指示是否发生缓冲区溢出。
0 = 未发生
1 = 发生
SlaveErrorCode
SINT
从站的 Modbus 异常错误代码。
01 非法功能
02 非法数据地址
03 非法数据值
04 服务器设备故障
06 服务器设备繁忙
ExecutionCount
SINT
执行命令的次数。
-128 至 +127
数据
INT, SINT, REAL
命令读取响应数据。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:0
名称
类型
定义
有效值
运行
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
提示:
运行位必须设为“运行”才能执行 Modbus 主站命令。
命令
AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
写入命令响应
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
名称
类型
定义
有效值
命令
AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
写入命令响应
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
名称
类型
定义
有效值
数据
INT, SINT, REAL
命令写入数据。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1
名称
类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
ConnectionFaulted
BOOL
指示连接是否处于运行状态。模块在连接时将此值设置为 0,未连接时将此值更改为 1。
0 = 连接正在运行
1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
DiagnosticSequenceCount
SINT
诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。
-128 至 +127
除设备启动期间外,都要跳过 0 值。
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
LastExecutedCommand
SINT
最近执行的命令的编号。更新计数器指示命令级别的状态。若此值已更新,表示已执行新命令;若此值未更改,则表示命令未执行或命令未执行完毕。
-1 = 仅在执行第一个命令前初始启动时。
0 - 49 = 执行命令后的有效值。
命令
AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:1
写入命令响应
命令
AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:1
读取命令响应
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1
名称
类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
ConnectionFaulted
BOOL
指示连接是否处于运行状态。设备在连接时将值设置为 0,未连接时将值更改为 1。
0 = 连接正在运行
1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示是否有诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
0 = 无活动诊断
1 = 一个或多个诊断处于活动状态,或达到了预定阈值。
DiagnosticSequenceCount
SINT
诊断计数器。值在每次检测到不同诊断条件时递增,并且在每次条件从已检测状态转换到未检测状态时递增。
产品重置或循环加电会使其设为零。从 255 (-1) 绕到 1 并跳过 0。
-128 至 +127
除设备加电期间外,都要跳过 0 值。
命令
AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:1
写入命令响应
命令
AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:1
读取命令响应
设备定义的数据类型:AB:5000_Modbus_W_Response_Struct:I:1
名称
类型
定义
有效值
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
已禁用
BOOL
指示命令是已启用还是已禁用。
ParityError
BOOL
指示是否发生奇偶性错误。
0 = 未发生
1 = 发生
ResponseTimeout
BOOL
指示是否存在响应超时。
0 = 未发生
1 = 发生
FramingError
BOOL
指示是否发生帧错误。
0 = 未发生
1 = 发生
BufferOverrun
BOOL
指示是否发生缓冲区溢出。
0 = 未发生
1 = 发生
SlaveErrorCode
SINT
从站的 Modbus 异常错误代码。
01 非法功能
02 非法数据地址
03 非法数据值
04 服务器设备故障
06 服务器设备繁忙
ExecutionCount
SINT
执行命令的次数。
-128 至 +127
设备定义的数据类型:AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:1
名称
类型
定义
有效值
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
ParityError
BOOL
指示是否发生奇偶性错误。
0 = 未发生
1 = 发生
ResponseTimeout
BOOL
指示是否存在响应超时。
0 = 未发生
1 = 发生
FramingError
BOOL
指示是否发生帧错误。
0 = 未发生
1 = 发生
BufferOverrun
BOOL
指示是否发生缓冲区溢出。
0 = 未发生
1 = 发生
SlaveErrorCode
SINT
从站的 Modbus 异常错误代码。
01 非法功能
02 非法数据地址
03 非法数据值
04 服务器设备故障
06 服务器设备繁忙
ExecutionCount
SINT
执行命令的次数。
-128 至 +127
数据
INT, SINT, REAL
命令读取响应数据。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_Modbus_R_<t><n><address>_<size>_Struct:I:0
名称
类型
定义
有效值
故障
BOOL
指示通道数据不准确,不能将其用于应用程序中。
0 = 良好
1 = 错误,引起故障
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
不确定
BOOL
指示通道数据可能不准确,但尚不清楚其不准确程度。
0 = 数据正确
1 = 数据不确定
提示:
如果设置为 1,必须对设备进行故障排除,更正引起不准确的根本原因。
移除故障条件后,会自动重置为 0。
已禁用
BOOL
指示命令是已启用还是已禁用。
ParityError
BOOL
指示是否发生奇偶性错误。
0 = 未发生
1 = 发生
ResponseTimeout
BOOL
指示是否发生响应超时。
0 = 未发生
1 = 发生
FramingError
BOOL
指示是否发生帧错误。
0 = 未发生
1 = 发生
BufferOverRun
BOOL
指示是否发生缓冲区溢出。
0 = 未发生
1 = 发生
SlaveErrorCode
SINT
从站的 Modbus 异常错误代码。
01 非法功能
02 非法数据地址
03 非法数据值
04 服务器设备故障
06 服务器设备繁忙
ExecutionCount
SINT
执行命令的次数。
-128 至 +127
数据
INT, SINT, REAL
命令读取响应数据。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:0
名称
类型
定义
有效值
运行
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
提示:
运行位必须设为“运行”才能执行 Modbus 主站命令。
CommandXX
AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
写入命令参数。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1
名称
类型
定义
有效值
运行
BOOL
通道运行状态。
0 = 空闲
1 = 运行模式
提示:
运行位必须设为“运行”才能执行 Modbus 主站命令。
CommandXXDisable
BOOL
启用或禁用配置的 Modbus 命令。
CommandXX
AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
写入命令响应。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
设备定义的数据类型:AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0
名称
类型
定义
有效值
CommandXX
AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
写入命令响应。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
模块定义的数据类型:AB:5000_Modbus_W_<t><n><address>_<size>_Struct:O:0
名称
类型
定义
有效值
数据
INT, SINT, REAL
命令写入数据。
-128 至 +127
-32768 至 +32767
-3.402823E38 至 -1.1754944E-38(负值)
和
0
和
1.1754944E-38 至 3.402823E38(正值)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal