“设备定义”对话框

“
设备定义
”可以具有以下视图:
  • “概述”视图 - 所有通道模式的默认视图
  • “通道 0 - Modbus 主站”视图 - 在“概述”视图中将“通道 0”配置为“Modbus 主站”时启用。
  • “通道 0 - Modbus 从站”视图 - 在“概述”视图中将“通道 0”参数配置为“Modbus 从站”时启用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal