“概述”视图参数
PointMax™ 串行模块提供与串行设备的通信连接。模块具有两个相互独立的通道。在“设备定义”对话框中,可以使用“概述”视图中的设置来配置设备定义属性并为各通道指定协议。
如果不使用通道,则应将“通道 0”设置为“已禁用”。如果“通道 0”设置为“Modbus 主站”或“Modbus 从站”,则使用“设备定义”对话框中的“Modbus 主站”和“Modbus 从站”视图来设置“Modbus 主站”和“Modbus 从站”。
“
概述
”视图包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
设备类型 | 显示设备的目录号和类型。 |
名称 | 输入符合 IEC 61131 的设备名称。 如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。 |
说明 | 输入设备的说明。
小贴士:
说明必须在 128 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
|
插槽 | 指定设备所驻留的插槽的编号。只有 1 到最大 I/O 设备数之间的插槽号才有效(取决于平台)。 创建设备时,插槽号默认为第一个可用插槽位置。 当控制器更改为支持较小的最大 I/O 计数时,当前插槽值有可能不再有效。 |
系列 | 指定设备系列。 |
版本 | 指定设备的主版本和次版本。次版本的有效范围是 1 至 255。 |
电子键控 | 定义用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 可用选项:
注意:
使用“禁用键控”时务必小心谨慎。如果此选项使用不当,将会导致人员受伤或死亡、财产损坏或经济损失。强烈建议您不要使用“禁用键控”。
如果使用“禁用键控”,您必须完全了解当前所用设备是否满足应用的功能要求。 有关“电子键控”的更多详细信息,请参阅《Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique》(出版号 LOGIX-AT001)。 |
连接 | 设置连接类型或通信格式。 |
通道 0 | 指定通道用于向串行设备发送数据和从串行设备接收数据的协议。 可用选项:
|
提供反馈