“通道 0 - Modbus 主站”视图参数
在“设备定义”对话框中,使用“通道 0 - Modbus 主站”视图中的设置来配置“Modbus 主站”的“命令”列表。
小贴士:
仅当“概述”视图中的“通道 0”参数设置为“Modbus 主站”时,“Modbus 主站”视图才可用。
参数 | 说明 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命令 | 显示正在配置的命令的索引。 | ||||||||||||||||||
通信方法 | 指定命令的通信方法。 可用选项:
小贴士:
禁用此通信方法时,参数不可用。
| ||||||||||||||||||
数据类型 | 指定命令的数据类型。可用选项:
| ||||||||||||||||||
功能代码 | 指定命令的功能。有效值取决于“数据类型”。 如果“数据类型”为 BOOL:
如果“数据类型”为 INT:
如果“数据类型”为 REAL:
| ||||||||||||||||||
从站 | 指定 Modbus 从站设备的节点地址。 特定 Modbus 从站设备的有效地址为 1 至 247。对于广播命令,将从站设置为 0。广播命令只能是写入命令。 | ||||||||||||||||||
寄存器起始地址 | 指定正在读取或写入的寄存器的起始地址。有效值在 0 至 65,535之间。 | ||||||||||||||||||
数据计数 | 指定正在读取或写入的数据类型的数据的数量。
如果使用 REAL,则每个数据使用 2 个寄存器。 连续寄存器读取/写入的数量如下:
由数据计数产生的结束地址不得超过最大地址 65,535。结束地址的计算方式为:(寄存器起始地址 + 寄存器数 - 1)。 | ||||||||||||||||||
轮询间隔 | 指定在“连续”模式下每次执行命令的间隔秒数。 例如,如果“轮询间隔”设置为 10,则 Modbus 主站在再次执行命令前需要等待 10 秒。当“轮询间隔”设置为 0 时,Modbus 主站会尽快重复发送命令。 有效值为 0 至 32,767 秒。
小贴士:
当“通信方法”为“条件”时,此参数不可用。
| ||||||||||||||||||
交换模式 | 指定从 Modbus 从站接收或传输到 Modbus 从站的每 4 个字节数据的排列方式。可用选项:
小贴士:
A、B、C 和 D 表示接收/发送数据中的四个相邻字节。
| ||||||||||||||||||
故障启用 | 确定是否在读取命令失败时使用“故障值”覆盖接收的数据。 选中该复选框后,将使用“故障值”覆盖接收的数据。
小贴士:
当“功能代码”为写入命令时,此参数不可用。
| ||||||||||||||||||
故障值 | 指定在读取命令失败时替代接收数据的值。 | ||||||||||||||||||
连接 1/连接 2 | 命令通信默认使用连接 1。 如果命令数据的大小超过连接 1 的剩余可用数据量,命令会使用连接 2 来代替。 | ||||||||||||||||||
输入 (字节) | 显示该连接的剩余读取数据量。 | ||||||||||||||||||
输出 (字节) | 显示该连接的剩余写入数据量。 |
提供反馈