搜索
PointMax 高速计数器/SSI 编码器模块 Add-on 配置文件联机帮助
模块标签定义
可用的标签因模块类型和在设备定义中所做的选择而异。
模块标签的类型包括:
输入(用“I”表示)
输出(用“O”表示)
配置标签定义 (5034-ENC)
输入标签定义 (5034-ENC)
输出标签定义 (5034-ENC)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal