搜索
PointMax 模拟 I/O 模块 Add-On 配置文件联机帮助
“通道”视图(输入模块)
在“
通道
”中,基本配置可用于所有通道。使用表中的参数配置每个通道。
小贴士:
要查看单个通道的所有可用配置,请转至“
通道xx
”视图。
“通道”视图参数(5034-IF4、5034-IF8C、5034-IF8V)
“通道”视图参数 (5034-IRT4I)
“通道”视图参数 (5034-IF4IH)
陷波滤波器
缩放和缩放等式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal