“校准向导”视图(输出模块)
使用此向导可以校准模拟模块。要执行校准过程,模块必须处于禁用状态,或处于联机状态且控制器处于编程模式下。
校准输出模块时,使用数字万用表 (Digital Multimeter, DMM) 测量模块要发送出的信号。
“校准向导”中提供以下选项:
- 成组校准通道:小贴士: 此选项的作用是同时对所有选定的通道应用一个参考信号。
- 进入校准模式。
- 为所有选定的通道启动参考下限校准。
- 测量所有选定通道的输出信号,并在“记录的参考值”列中输入测量结果。
- 为所有选定的通道启动参考上限校准。
- 测量所有选定通道的输出信号,并在“记录的参考值”列中输入测量结果。
- 完成校准。
- 一次校准一个通道:小贴士: 使用此选项来为所选通道逐个应用参考信号,然后再移动到下一个通道。
- 进入校准模式。
- 对于首个选定的通道,启动参考下限校准。
- 测量第一个选定通道的输出信号,并在“记录的参考值”列中输入测量结果。
- 对于首个选定的通道,启动参考上限校准。
- 测量第一个选定通道的输出信号,并在“记录的参考值”列中输入测量结果。
- 完成对首个选定通道的校准。
- 对剩余的选定通道重复上述步骤。
提供反馈