搜索
PointMax 模拟 I/O 模块 Add-On 配置文件联机帮助
“校准”视图(输入和输出模块)
“
校准
”可用于查看校准状态、启动校准以及将校准值恢复为出厂校准值。
小贴士:
在模块处于联机状态时,校准才可用。
“校准”视图参数
“恢复为出厂校准”视图
“校准向导”视图(输入模块)
“校准向导”视图(输出模块)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal