“校准向导”参数
“
校准向导
”包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
校准 | 标识要校准的通道。 选中待校准通道编号所对应的复选框。 |
校准范围 | 显示通道当前已配置的值。值根据所选的输入类型显示。 |
校准增益 | 根据模块的报告显示校准增益值。 |
校准偏移量 | 根据设备的报告显示偏移量(以信号单位计)。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。 |
成组校准通道 | 如果要将多个通道作为一个组进行校准,请选中此复选框。 |
一次校准一个通道 | 选中此复选框可一次校准一个通道。 |
参考下限 | 显示通道的参考下限信号值。 |
参考上限 | 显示通道的参考上限信号值。 |
记录的参考值 | 指示测量的输出值。 |
下限已记录 | 显示记录的参考下限值(以信号单位计)。 |
上限已记录 | 显示记录的参考上限值(以信号单位计)。 |
状态 | 为已启用的通道显示在校准过程中读取的值。
如果“状态”显示“错误”,请再次测量并输入错误通道的记录参考值,然后选择“重试”。 |
提供反馈