搜索
5032 IO-Link 主站
“服务器”视图
使用“
服务器
”视图可以:
启用或禁用简单网络管理协议 (Simple Network Management Protocol, SNMP) 服务器。
启用或禁用超文本传输协议 (Hypertext Transfer Protocol, HTTPS) 服务器。
刷新通信。
“服务器”视图参数
禁用 HTTPS 和 SNMP 服务器会中断访问设备网页和 SNMP 客户端
禁用 HTTP 服务器会中断访问设备网页
禁用 HTTPS 服务器会中断访问设备网页
禁用 SNMP 服务器会中断访问 SNMP 客户端
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal