禁用 HTTPS 和 SNMP 服务器会中断访问设备网页和 SNMP 客户端

选择“
服务器
”视图上的“
设置
”,将更改写入设备。如果禁用 SNMP 和 HTTPS 服务器并选择“
设置
”,则会中断对 SNMP 客户端和设备网页的访问。
确认此时的中断是可接受的,然后选择“
是
”以应用更改。选择“
否
”来取消操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal