“服务器”视图参数

小贴士:
仅当应用程序处于联机状态时,这些参数才可用。
在使用保护模式时禁用服务器会降低发生安全违规的可能性。
参数
说明
启用
通过选中或清除复选框启用或禁用服务器。
名称
指示服务器的名称。
端口
指示服务器的端口号。
协议
指示服务器使用的协议。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将待定编辑写入设备。
仅当存在待定编辑时,“
设置
”才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal