“环网 X”视图参数

“
环网 X
”视图包含以下参数:
参数
说明
网络模式
指示网络模式。
网络拓扑
显示交换机是在 DLR 还是线性网络中运行。可用的值:
  • 环网
  • 线型
网络状态
显示网络的当前状态。可用的值:
  • 正常
  • 环网故障
  • 检测到意外回路、部分网络故障
  • 频繁重复发生故障/恢复
启用管理程序模式
指示交换机是网络上的环网管理程序。如果取消选中该选项,则禁用管理程序模式,且交换机不是网络上的管理程序。
管理程序状态
显示交换机当前是作为活动环网管理程序还是备用环网管理程序运行。可用的值:
  • 活动
  • 备份
仅当交换机是环网管理程序时才可用。
活动环网管理程序
显示活动环网管理程序的 IP 地址或 MAC 地址。仅当交换机在 DLR 网络中运行时才可用。
活动管理程序优先顺序
显示分配给活动管理程序的优先顺序。优先顺序在“
高级网络配置
”对话框中输入。
仅当交换机在 DLR 网络中运行时才可用。
检测到的环网故障
显示从上一次断电重启或计数器重置以来,在网络上检测到的环网故障数。
仅当交换机是环网管理程序时才可用。
端口 1 上的上一活动节点
在发生环网故障时,显示在端口 1 上与活动环网管理程序进行通信的上一节点的 IP 地址或 MAC ID。
仅当交换机是环网管理程序时才可用。
端口 2 上的上一活动节点
在发生环网故障时,显示端口 2 上与活动环网管理程序进行通信的上一节点的 IP 地址或 MAC ID。
仅当交换机是环网管理程序时才可用。
状态
显示环网故障的当前情况。可用的值:
  • 部分网络故障
  • 频繁重复发生故障/恢复
仅当交换机是环网管理程序时才可用。
高级
打开“
高级网络配置
”对话框,输入“
管理程序优先顺序号
”、“
信标间隔
”和“
信标超时
”。
重置计数器
用于将交换机的环网故障计数重置为零。仅当交换机是环网管理程序时才可用。
验证故障位置
使交换机验证端口 1 和端口 2 上的上一节点故障位置并更新“
上一活动节点
”参数。
“
最后活动节点
”参数显示验证故障位置时最后一个故障的信息。
仅当交换机是环网管理程序时才可用
清除故障
使交换机能够清除频繁重复发生故障/恢复。
仅在以下情形时可用:交换机是环网管理程序且故障为“频繁重复发生故障/恢复”。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal