“保存/恢复”视图参数

“
保存/恢复
”视图包含以下参数:
参数
说明
与交换机交换配置
上传
将 config.text 文件和 vlan.dat 文件从交换机上传到项目。
下载
将 config.text 文件和 vlan.dat 文件从项目下载到交换机。
导入/导出配置
导入
打开“
导入
”,以输入要从计算机导入到项目的 config.text 和 vlan.dat 文件。
导出
打开“
导出
”,以输入要从项目导出到计算机的 config.text 和 vlan.dat 文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal