“环网 X - 冗余网关”视图参数

“
环网 X - 冗余网关
”视图包含以下参数:
参数
说明
启用冗余网关
指示启用了冗余网关。在调整参数之前,必须启用冗余网关。
默认值:“
已禁用
”。
播发间隔
指定冗余网关传输播发消息的时间间隔(以微秒计)。
可接受的值:1,000 到 100,000 微秒。
默认值:2,000 微秒。
播发超时
指定节点在多长时间没有接收到播发消息之后超时。
可接受的值:2,500 到 500,000 微秒。
默认值:5,000 微秒。
优先顺序
指定冗余网关的优先顺序值。可以配置多个网关,并为每个网关分配优先顺序值。
可用的值:
  • “
    无
    ”:0
  • “
    主要
    ”:255
  • “
    备份 1
    ”:100
  • “
    备份 2
    ”:90
  • “
    备份 3
    ”:80
  • “
    自定义
    ”:0-255
启用发送学习更新帧
指示启用了学习更新消息。
默认值:“
已启用
”。
网关上行链路端口
指示在冗余网关上启用的上行链路端口。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal