“DHCP 池”视图参数

“
DHCP 池
”视图包含以下参数:
参数
说明
启用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
指示 DHCP 池已启用还是已禁用。
这些值从交换机获取,并且仅在启用了 DHCP 时显示。
启用 DHCP 监听
指示动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 监听已启用还是已禁用。
add-pool
打开“
添加/编辑 DHCP 池
”对话框以创建新的 DHCP 池。
edit-pool
打开“
添加/编辑 DHCP 池
”对话框以编辑 DHCP 池属性。
delete-pool
删除当前选择的 DHCP 池行。与所选 DHCP 池相关联的所有持久性地址也将被删除。
名称
指定在交换机上配置的 DHCP IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。
起始 IP 地址
显示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的起始 IP 地址。
结束 IP 地址
显示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的结束 IP 地址。
仅限预分配的地址
指示 IP 地址是否预先分配给所选端口并且不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“
DHCP 地址分配
”视图的“DHCP 池”字段指定的池中的地址。
DHCP 监听
指示是否限制 DHCP 请求的广播超出连接的交换机范围。如果已启用,设备仅从连接的交换机接收地址分配。
此选项在 VLAN 接口上可用。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal