“添加/编辑以太网通道”对话框参数

此对话框包含以下参数。
参数
说明
以太网通道
显示以太网通道组编号。
通道模式
显示端口如何变为活动状态。对于除“开”之外的所有选项,将进行协商以确定哪些端口变为活动状态。不兼容的端口进入独立状态并继续传输数据通信量,但不参与以太网通道。
以下模式可用:
  • 链路聚合控制协议 (主动)
    - 此模式无条件地启用“链路聚合控制协议”(Aggregation Control Protocol, LACP)。端口将 LACP 数据包发送到其他端口以启动创建以太网通道的协商。处于“活动”模式的端口可以与处于“活动”或“被动”模式的另一个端口构成以太网通道。端口必须配置为全双工。
  • 端口聚合控制协议 (Port Aggregation Control Protocol, PAgP)
    - 此模式启用端口聚合协议 (Port Aggregation Protocol, PAgP),这是 Cisco 专有的协议。端口响应创建以太网通道的请求,但不启动此类协商。当端口连接到设备(如不可能发送 PAgP 数据包的文件服务器或数据包分析器)时,建议采用此静默模式。
  • 端口聚合控制协议 (非静默)
    - 此模式与自动模式相同,但当端口连接到预计会在启动以太网通道时被激活的设备时,建议使用此模式。处于“自动”模式的端口可以与处于可取模式的另一个端口构成以太网通道。
  • 端口聚合控制协议监控
    - 此模式启用端口聚合协议 (Port Aggregation Protocol, PAgP),这是 Cisco 专有的协议。端口启动协商,通过将 PAgP 数据包发送到其他端口来构成以太网通道。当端口连接到设备(如不可能发送 PAgP 数据包的文件服务器或数据包分析器)时,建议采用此“静默”模式。处于“可取”模式的端口可以与处于“可取”或“自动”模式的另一个端口构成以太网通道。
  • 端口聚合控制协议监控 (非静默)
    - 此模式与“可取”模式相同,但当端口连接到启动以太网通道的设备时,建议使用此模式。
  • 链路聚合控制协议 (被动)
    - 仅当在链路的另一端检测到 LACP 设备时,此模式才启用链路聚合控制协议。端口响应创建以太网通道的请求,但不启动此类协商。端口必须配置为全双工。
  • “
    静态
    ”- 所有端口均加入以太网通道,但没有协商。如果远程设备不支持其他模式所需的协议,则此模式将很有用。必须在“开”模式下配置链路两端的交换机。
端口成员
显示为通道组选择的端口。
  • “
    端口
    ”- 显示端口号。
  • 以太网通道
    - 指示端口用于以太网通道(如果选中)。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal