“添加/编辑 DHCP 池”对话框参数

“
添加/编辑 DHCP 池
”对话框包含以下参数:
参数
说明
DHCP 设置
DHCP 池名称
交换机上配置的 DHCP IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。池名称最多可包含 31 个字母数字字符。名称中不能包含 ? 或制表符。
DHCP 池网络
DHCP IP 地址池的子网 IP 地址。
采用 32 位数字地址的格式,书写为使用句点分隔的四个数字(例如 223.255.255.255)。第一个八位组可以是 0 到 223;第二个、第三个和第四个八位组可以是 0 到 255。此地址不能大于 223.xxx.yyy.zzz(其中 xxx、yyy 和 zzz 是子网掩码 IP 地址中的第二个、第三个和第四个八位组)。
子网掩码
用于标识 DHCP IP 地址池子网的网络地址。
子网将网络中的设备划分为较小的组。默认值为 255.255.255.0。
默认网关
使用此服务器的 DHCP 客户端的默认网关 IP 地址。
采用 32 位数字地址的格式,书写为使用句点分隔的四个数字(例如 255.255.255.255)。每个数字可以是 0 到 255。
域名
DHCP 客户端的域名。
池名称最多可包含 31 个字母数字字符。名称中不能包含 ? 或制表符。
起始 IP 地址
指示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的起始 IP 地址。
第一个八位组可以是 0 到 223;第二个、第三个和第四个八位组可以是 0 到 255。
确保分配的 IP 地址未被网络中的其他设备使用。
结束 IP 地址
指示用于定义 DHCP IP 地址池中地址范围的结束 IP 地址。
第一个八位组可以是 0 到 223;第二个、第三个和第四个八位组可以是 0 到 255。
确保分配的 IP 地址未被网络中的其他设备使用。
只使用预分配的地址
指示 IP 地址是否预先分配给所选端口并且不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“
DHCP 地址分配
”视图的“
DHCP 池
”字段指定的池中的地址。
为此池启用 DHCP 监听
指示是否限制 DHCP 请求的广播超出连接的交换机范围。如果已启用,设备仅从连接的交换机接收地址分配。
此选项在 VLAN 接口上可用。
租用时间
永不过期
在 DHCP 地址池中分配的 IP 地址的租用期限不受限制。
自定义
指定在 DHCP 地址池中分配的 IP 地址的租用期限,以天数、小时数和分钟数为单位。
此租用时间可用于所有分配。
天数
以天为单位的租用时间。此值在发送到交换机时,将转换为秒。
仅当“租用时间”为“
自定义
”时,此选项才可用。
小时
以小时为单位的租用时间。此值在发送到交换机时,将转换为秒。
仅当“租用时间”为“
自定义
”时,此选项才可用。
分钟
以分钟为单位的租用时间。此值在发送到交换机时,将转换为秒。
仅当“租用时间”为“
自定义
”时,此选项才可用。
DHCP 服务器
主 DNS 地址
可供 DHCP 客户端使用的主域名系统 (Domain Name System, DNS) IP 服务器的 IP 地址。
主 WINS 地址
可供 DHCP 客户端使用的主 Microsoft NetBIOS 名称服务器(WINS 服务器)的 IP 地址。
次 DNS 地址
可供 DHCP 客户端使用的次域名系统 (Domain Name System, DNS) IP 服务器的 IP 地址。
次 WINS 地址
可供 DHCP 客户端使用的次 Microsoft NetBIOS 名称服务器(WINS 服务器)的 IP 地址。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal