“SD 闪存卡同步”视图参数

“
SD 闪存卡同步
”视图包含以下参数:
参数
说明
SD 闪存卡状态
存在 SD 闪存卡
显示“
是
”或“
否
”以指示是否存在 SD 卡。如果卡不存在,页面中的其余选项将显示为空或灰显。
SD 闪存卡状态
显示 SD 卡的状态。可用值如下:
  • 好
  • 未经授权
  • 卡损坏
  • 卡文件损坏
同步状态
配置文件
显示 SD 卡上 config.text 和 vlan.dat 文件的当前同步状态以及交换机的机载闪存。可用值如下:
  • 已同步
  • 未同步
  • 正在同步至 SD 卡
  • 正在复制到闪存卡
  • 同步失败
IOS 映像
显示 SD 卡上 IOS 映像的当前同步状态以及交换机的机载闪存。可用值如下:
  • 已同步
  • 未同步
  • 正在同步至 SD 卡
  • 正在复制到闪存卡
  • 同步失败
从 SD 闪存卡复制至交换机
将配置文件或 IOS 映像从 SD 卡复制到交换机的板载闪存。
  • “
    复制配置
    ”- 将配置文件从 SD 卡复制到交换机的板载闪存。此类文件包括 config.text 和 vlan.dat。
  • “
    复制 IOS 映像
    ”- 将 SD 卡中的 IOS 图像复制到交换机的机载闪存。
从交换机复制至 SD 闪存卡
将配置文件或 IOS 映像从交换机的板载闪存复制到 SD 卡。
  • “
    复制配置
    ”- 将配置文件从交换机的板载闪存复制到 SD 卡。此类文件包括 config.text 和 vlan.dat。
  • “
    复制 IOS 映像
    ”- 将 IOS 图像从交换机的机载闪存复制到 SD 卡。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal