“环网 X - DHCP”视图参数

“
环网 X - DHCP
”视图包含以下参数:
参数
说明
使用 DHCP 自动获取 DLR 设备的 IP 设置
指示交换机是否自动从动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 服务器获取 IP 地址和子网掩码。只要交换机不重新启动,交换机便会继续使用分配的 IP 信息。
DLR DHCP 服务器的目标角色
选中“
使用 DHCP 自动获取 DLR 设备的 IP 设置
”时,指定设备级环网 (Device Level Ring, DLR) DHCP 服务器的角色。可用的值:
  • 主要
    - 选中后,可以添加和编辑环网成员。
  • 备份
    - 选中后,将隐藏网格,并且无法添加或编辑环网成员。
环网成员数量
当“
DLR DHCP 服务器的目标角色
”设置为“
主要
”时,指定环网中的成员数。
可用值为 1 到 255。
高级
指示是否启用 DLR DHCP 监听。
配置的 IP 地址 - 环网成员
当交换机为环网管理程序时,显示环网中的设备顺序。交换机始终为环网成员 1。
对于多个环网成员,存在一个范围。
可用值为从 2 到大于或等于 2 的环网成员数量。
配置的 IP 地址 - IP 地址
显示分配给交换机端口的 IP 地址。该 IP 地址将保留供所选端口使用,不可用于正常的 DHCP 动态分配。该 IP 地址必须是“
DHCP 池
”中指定的池中的地址。
可用值为 0 到 255。第一个八位组不应该是 127,且应该小于 224。
配置的 IP 地址 - 主机名
对于单个环网成员,显示与环网关联的主机的说明名称。
可用值为最大长度为 64 的 ASCII 字符。
配置的 IP 地址 - DHCP 池
显示在交换机上配置的 DHCP IP 地址池的名称。DHCP IP 地址池是可供交换机分配给所连接设备的可用 IP 地址的范围(或池)。
Add
添加环网成员。
Edit
编辑现有的环网成员。
Delete
删除选中对应复选框的环网成员。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal