PoE 视图参数

PoE
视图包含以下参数:
参数
说明
以太网供电 (PoE) 端口配置
端口
显示可用于配置的端口。
模式
指定端口的供电管理模式。每个端口的可用值包括:
  • 自动
    - 启用对用电设备的检测,并在设备连接时自动为 PoE 端口分配功率。要限制分配给端口的功率,请调整“
    功率限制
    ”设置。
  • 关
    - 禁用 PoE。
  • 静态
    - 即使未连接任何设备也为此端口保留功率,以确保在检测到设备时提供电源。选择静态模式可确定端口的优先顺序。交换机先为静态模式端口分配功率,然后再为自动模式端口分配功率。要限制端口使用的功率,请调整“
    已用功率
    ”设置。
状态
显示端口的 PoE 状态。每个端口的可用值包括:
  • 转换中/未知
    - 未从平台返回任何值。
  • 开
    - 端口已供电,未出现错误。
  • 关
    - 端口未供电。
  • 已拒绝
    - 分配给端口的功率不足,或为端口配置的功率小于端口所需的功率。
  • 发生故障
    - 在端口上遇到故障。
  • 已透支
    - 端口已透支功率,处于透支状态。
功率限制
指定限制分配给端口的功率的功率级别。仅当将“
模式
”设置为“
自动
”时,才能更改端口的功率限制,且该值必须在 4 W 到 30 W 的范围内。
已用功率
指定端口使用的功率。仅当将“
模式
”设置为“
静态
”时,才能更改端口使用的功率,且
该值必须在 4 W 到 30 W 的范围内。
功率优先级
指定端口所用功率的优先级。在功率预算发生更改(例如电源故障或电源拔出)的情况下,可以丢弃优先级较低的端口,以保持优先级较高的端口供电。
每个端口的可用值包括:
  • 上限
  • 下限
提示
:“
功率优先级
”仅适用于 Stratix 5410 设备。
交换机统计数据
支持的总功率
指定适当的值以限制总 PoE 功率预算。此值取决于电源和 Stratix 交换机类型。
  • 对于 5400 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 125 W。
  • 对于 5800 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 240 W。
  • 对于 5800 以上的 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 480 W。
  • 对于 5410 和其他 Stratix 交换机,值范围为 4 W 至 130 W。
已用的总功率
显示设备正在使用的电量。
可用的剩余功率
显示设备还可以使用的电量。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将设置发送到交换机。可能会显示“
输入密码
”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal