“故障/编程操作”视图参数

“
故障/编程操作
”视图包含以下参数:
参数
说明
端口
为配置选择的端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网,Te 表示万兆以太网)、底座或扩展设备编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展设备,3 表示第二个扩展设备)以及特定端口号。例如:
  • Gi1/1 是底座上的千兆以太网端口 1。
  • Gi1/2 是底座上的千兆以太网端口 2。
  • Fa1/1 是底座上的快速以太网端口 1。
  • Fa2/1 是第一个扩展设备上的快速以太网端口 1。
底座和扩展设备编号仅适用于 Stratix 8000/8300 交换机。
端口状态时间段
编程模式
当控制器转换为编程模式时,指定每个端口上发生的情况。可用值如下:
  • “
    保持上一状态
    ”(默认)- 关联端口保持当前状态。
  • “
    禁用
    ”- 禁用关联端口。
  • “
    启用
    ”- 启用关联端口。
重要事项
:将端口设置为“
禁用
”可能会中断与交换机之间的通信。
端口状态时间段
故障模式
当控制器与交换机之间的通信丢失时,指定每个端口上发生的情况。可用值如下:
  • “
    保持上一状态
    ”(默认)- 关联端口保持当前状态。
  • “
    禁用
    ”- 禁用关联端口。
  • “
    启用
    ”- 启用关联端口。
重要事项
:将端口设置为“
禁用
”可能会中断与交换机之间的通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal