运行“诊断电缆”测试

使用“
电缆诊断
”对话框可对所选端口的电缆执行诊断测试。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
  • 要对千兆端口进行有效的电缆测试,请在设备管理器网页界面中或使用 CLI 将千兆端口配置为 RJ45 介质类型。
  • 必须具有相应的权限才能运行测试。
要在端口上运行诊断电缆测试
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    端口状态
    ”。
  2. 在“
    端口状态
    ”视图中,在端口对应的“
    电缆诊断
    ”列中选择 FTDStudioPortDiag
  3. 在“
    电缆诊断
    ”中,选择“
    诊断电缆
    ”。
    小贴士:
    测试可能会中断与该设备的连接,以及与通过该设备连接的任何其他设备的连接。测试还可能会中断工作站与控制器之间的连接。
  4. 在“
    连接中断
    ”中,选择“
    ”以继续进行测试。可能需要输入有效的密码。
    小贴士:
    要取消测试,请选择“
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal