“电缆诊断”对话框参数
“
电缆诊断
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
电缆诊断 - 端口 | 显示用于配置的选定端口。端口号包括端口类型(Fa 表示快速以太网,Gi 表示千兆以太网)、底座或扩展模块编号(1 表示底座,2 表示第一个扩展模块,3 表示第二个扩展模块)以及特定端口号。例如:Gi1/1 是底座上的千兆以太网端口 1。 |
上一次执行测试的时间 | 显示上次执行测试的时间。日期时间格式为 mm/dd/yy hh:mm:ss tt。如果从未运行测试,则所有距离和状态信息均为空。 时间值来自交换机。可以使用设备管理器网页界面上的快速设置在交换机上设置时间(断电重启时会丢失)或通过 CLI 定义 NTP 服务器(断电重启时会保留)。 |
诊断电缆 | 运行“诊断电缆”测试。 |
电缆对 | 指定网络中的电缆对。如果不存在电缆对或从未运行过测试,则为空。 |
状态 | 指定上次执行测试时的链路状态。
|
至断点的距离 | 每个评估电缆对从交换机到断点的距离,分别列出了正负误差值。仅当现有电缆对的“ 状态 ”为“检测到断点 ”时,才会显示值。 |
提供反馈