为 DHCP 端口分配 IP 地址

使用“
DHCP 地址分配
”视图可为每个 DHCP 端口分配特定的 IP 地址。您分配的 IP 地址将保留供所选端口使用,不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“
DHCP 池
”字段指定的池中的地址。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
要为 DHCP 端口分配 IP 地址
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    DHCP 地址分配
    ”。
  2. 在“
    DHCP 地址分配
    ”视图中,根据需要配置以下参数:
    • IP 地址
  3. 选择“
    设置
    ”以将更改发送到交换机。
    小贴士:
    可能需要在“
    输入密码
    ”对话框中输入密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal