“DHCP 地址分配”视图参数
“
DHCP 地址分配
”视图包含以下参数:
小贴士:
如果删除“
DHCP 池
”视图中池所在的所有行,然后选择“刷新
”,则“池
”名称会变空。参数 | 说明 |
|---|---|
端口 | 显示可用于配置的端口。例如,Gi1/1、Gi1/2、Fa1/1、Fa1/2。 |
池 | 指定与交换机中可用实例对应的 DHCP IP 地址池中的池名称。 |
IP 地址 | 指定分配给交换机端口的 IP 地址。采用 32 位数字地址的格式,书写为使用句点分隔的四个数字(例如 255.255.255.255)。数字范围是 0 到 255(从 1 到 244)。 您分配的 IP 地址将保留供所选端口使用,不可用于正常的 DHCP 动态分配。IP 地址必须是“ DHCP 池 ”字段指定的池中的地址。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将设置发送到交换机。可能会显示“ 输入密码 ”对话框。 |
提供反馈