“端口配置”视图

使用“
端口配置
”视图可查看和配置端口属性。这些设置定义了端口与相连设备之间收发数据的方式。“
端口配置
”视图仅适用于带嵌入式以太网端口的设备,并且只有当设备联机时才显示已配置的值。
对于控制器设备,可以:
  • 查看端口配置设置。
  • 刷新通信以从设备获取最新的端口配置设置信息。
对于非控制器设备,可以:
  • 配置端口设置。
    重要提示:
    配置端口设置需要向设备写入数据,此操作将中断与控制器及通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。在继续执行操作前,请确保此时的连接中断是可接受的。
  • 如果进行的配置设置更改需要重置,则重置设备。
    如果控制器需要循环加电以应用设置,则会显示以下消息:
    Changes to Speed and Duplex require controller power cycle.
    如果控制器不需要循环加电来应用设置,则不会显示相关消息。
  • 查看端口配置设置。
  • 刷新通信以从设备获取最新的端口配置设置信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal