配置端口设置

使用“
端口配置
”视图可配置非控制器设备的端口设置。
先决条件
  • 必须处于联机状态并正在与设备通信。
  • 请确保此时的连接中断是可接受的。
    重要提示:
    配置端口设置需要向设备写入数据,此操作将中断与该设备及通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。不得中断当前用于控制的设备的连接。
配置端口设置
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    端口配置
    ”。
  2. 在“
    端口配置
    ”视图中,根据需要配置设置。
  3. 选择“
    设置
    ”以将更改写入设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal